主题中讨论的其他器件:TM4C123、 SEGGER、 TMDSEMU110-U
您好!
EK-TM4C1294 Launch Pad 使用 TM4C123作为调试接口。 我们目前正在为产品开发电子测试台、并希望使用另一个 TM4C1294对目标器件进行编程。 EK-TM4C1294 Launch Pad 的调试接口代码是否可用? 是否有人知道任何现有的代码或库、这些代码或库只需使用 GPIO 即可从 cortex M 对 cortex M 处理器进行编程?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
EK-TM4C1294 Launch Pad 使用 TM4C123作为调试接口。 我们目前正在为产品开发电子测试台、并希望使用另一个 TM4C1294对目标器件进行编程。 EK-TM4C1294 Launch Pad 的调试接口代码是否可用? 是否有人知道任何现有的代码或库、这些代码或库只需使用 GPIO 即可从 cortex M 对 cortex M 处理器进行编程?
谢谢。
您(重要)的主题行被授予"社署"的突出地位-是否如此? 但现在-不知怎么-你放弃了这一追求。
据我所知(从未使用过供应商工具)、"SWD -当然-过去"明显缺失"-来自供应商(有限)的"技巧包"。
这是我代表你提出的主要问题。 如果您的" 社署"促销不是"广告"、 您所做的选择通常会成功... (虽然您使用论坛的搜索框(顶部)会显示数百张海报、这些海报曾遭受(并继续遭受)可怕 的"JTAG 锁定!" (全球最畅销的 JTAG/SWD 探针"J-Link"很少有经验。)
我认为还有一个领域值得你考虑。 您建议用作"编程器"的电路板是否受到充分的"保护"... (ESD/RFI 和物理)-因此"不能再重复"(有时仓促)任务? 您可能会注意到(更受欢迎且更合适)器件尺寸更小-封装正确-因此更可靠... (必须有理由这么多人选择了"J-Link!")
大多数所有供应商都不会"一般"提供此类代码。 (除非您具有很大的销售潜力-以及"备份"的一种令人信服的方法...)
祝您有机会...
[引用用户="RKRobinson ]EK-TM4C1294上 ICDI 下方的电路使用端口 A 引脚对主机处理器进行编程。 [/报价]
是的。
[引用 USER="RKROBIN">我们希望生产一个能够对 DUT 进行编程的自主测试设备。 [/报价]
我明白了。 我曾建议、编程微控制器来实现这一目的是一个错误的主意。 最好使用 PC (设备仍然可以自主运行)。 您甚至可以使用 BeagleBone 之类的器件、但需要检查供应商是否支持 H/W 在这里使用5美元的微控制器将会是一种假经济。
[报价用户="RKRobinson ]发布的目的是询问此 ICDI 中使用的代码是否可用。 [/报价]
这已经被多次询问和回答、例如 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/562027?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ICDI%20available
注意:即使使用源代码、我也希望开发和维护专用编程器件、即使您包含 PC、也会超过购买该器件的成本。 这也需要更长的时间。
Robert
[引用用户="Charles Tsai"] XDS110是最新的 JTAG 调试器类别[/quot]
查尔斯-谢谢您- XDS "终于"进入了"现代世界"。 正如我的写作所指出的-我认为2017年的业绩"有一定的机会"-可能会到达这里...
然而-正如它是新的-它是否已经在广泛的条件下进行了全面/详尽的测试/评估-以便"不重复" JTAG 故障(需要注意的太多)? (即"犯罪是否继续"-但"选择武器"-转变?)