This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HET_IDE:与 TMS570 HET 和 N2HET 配合使用所需的工具

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647920/het_ide-tools-required-to-work-with-tms570-het-and-n2het

器件型号:HET_IDE

我们需要有关确定 使用 TMS570 HET 和 N2HET 所需开发工具的帮助。

以下是我们的问题。

 

1      、高端定时器(HET)  http://www.ti.com/tool/het_ide

             http://processors.wiki.ti.com/index.php/HET_IDE

 

            这个唯一的软件是否足以开发 HET 和 N2HET?

             它是否有用于仿真 HET/NHET 波形的仿真环境?

            它是具有完整/有限功能的免费许可软件吗? 如果不是、您可以共享全功能版本的报价吗?

 

 

Synapticad       WaveFormer Pro:http://www.syncad.com/waveformer_waveform_editor.htm

                                                                   

该软件的90天免费许可证已集成在“高端计时器(HET)”中。  我们是否需要购买许可证版本才能获得完整功能?

如何将全功能许可证与 HET IDE 集成?

 

NHET       汇编器工具: http://www.ti.com/tool/nhet-assembler

 

我们是否需要单独购买此软件,或者它是否集成在“高端计时器(HET)”中?

此软件的确切用途是什么?

您可以为此提供报价吗?

 

此致、

Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhushan、您好!

    NHET IDE 旨在简化高端计时器仿真器的使用、它提供了一种为 NHET 开发和调试代码的简便方法。 用户开发 NHET 代码已经足够好了。

    如果您有免费的90天许可证、则免费版波形在90天内具有全套功能。 在90天评估期结束后或如果未安装许可证、NHET 仿真器将使用 SynaptiCAD 的 waveViewer 作为波形查看器来显示仿真器的结果。 如果您要扩展许可证、请直接通过与 SynaptiCAD 联系
    sales@syncad.com、或致电540-953-3390。

    NHET 汇编器将 NHET 汇编语言源文件转换为机器语言目标文件。 NHET 汇编器可以为 NHET 仿真器生成 COFF 目标文件(.hbj)、为主机汇编器生成.HNC 文件、为主机 C 编译器生成.h 和.c 文件。 NHET 汇编器随 HET IDE 一起安装、是免费的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您先生/女士 QJ Wang、

    请问此 HET_IDE 是否为免费版本、或者我们是否需要购买它才能获得全部功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhushan、您好!

    HET IDE 免费。 它包括:
    GUI 界面易于使用
    2.仿真内核、汇编器
    3. SynaptiCAD 的集成波形查看器