This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules EOP 日期

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648390/hercules-eop-dates

您好!

我们正在为所有产品选择新的微控制器系列。 我们已经对10多家制造商进行了评估、并将我们的选择范围缩小到 TI Hercules 和 NXP 的新 S32系列(计划于2018年第二季度投入生产)。 我认为、由于 TI 广泛的工具链和支持、该团队中的每个人都更喜欢 Hercules 芯片。 但是、我们在过去几次因器件淘汰而受到了影响。 例如、大约一年前、我们发布了一款以微控制器为中心的产品、该微控制器在几个月后进入了停产状态。 我们希望尝试避免这种情况。

NXP 保证 S32系列的生产自产品推出之日起至少持续15年。 由于 S32系列计划于2018年初投入生产、因此这为我们提供了良好的运行体验。 TI 是否为 Hercules 系列提供任何生产承诺? 如果没有、您是否可以与我们分享任何估计或路线图?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我已将您的问题转发给我们的营销经理。 他很快就会回来。 感谢您选择 TI MCU 作为新产品的候选产品。