This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何将 SSIF 和 SSIVEC 与系统软件中断配合使用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648080/tms570lc4357-how-to-use-ssif-and-ssivec-with-system-software-interrupt

器件型号:TMS570LC4357

您好!

网址为"e2e.ti.com/.../2183046" 、自2017年5月8日晚上9:50起
Chuck Davenport 建议读取 SSIVEC 并在 TMS570LS1224上写入 SSIF

TMS570LC4357上是否仍需要此处理? 这似乎与表2-70相冲突。 系统软件中断标志寄存器(SSIF)字段说明和表2-69。 由于中断源的编码方式不同、所以 SPNU563.pdf 页198-199中的软件中断矢量寄存器(SSIVEC)字段说明

提前感谢

OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olaf、

    您可以通过读取 SSIVEC 寄存器或向 SSIF 寄存器的相应位写入"1"来清除 SW 中断标志。