This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:USB BABBLE INT 发生在我们的大规模生产电路板上、以代替 USB 断开 INT。

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647796/tm4c1290ncpdt-usb-babble-int-occurs-in-place-of-usb-disconnect-int-on-our-mass-production-board

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:TPS2041

大家好、我们使用连接到 TM4C1290大规模生产电路板的 USB 读卡器。

 

上图中的 TPS2041 (TM4C1290)控制 V +电压并打开/关闭 USB 读卡器。

由于此读取器内置在我们的机箱中、因此读取器的 USB 电缆始终连接到我们的 TM4C1290板。

 

如果我们通过设置 V+= 0V 来关闭读卡器,则不会发生“USB Disconnect interrupt (USB 断开中断)”,并生成“USB BABBLE interrupt (USB BABBLE 中断)”。

由于此 BABBLE 中断的描述在 TivaWare 中为空、因此 TM4C1290似乎挂起。

我们不知道生成 BABBLE INT 以代替“USB Disconnect INT”的原因。

 在这种情况下、请告诉我如何为 BABBLE 中断编写例程。   

 

此致、

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不是 USB 领域的专家。 我找到了这个讨论如何处理 BABBLE 中断的线程。 我认为您需要重置读取器并重新枚举。

    e2e.ti.com/.../1423828