This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:与 TMS570LS3137-EP 的差异

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS3137-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648073/tms570ls3137-differences-with-tms570ls3137-ep

器件型号:TMS570LS3137

我想知道 TMS570LS3137-ZWT 和 TMS5703137CGWTMEP 之间的差异。 我之所以提出这个问题、是因为我只对 TMS570137CGWTMEP 感兴趣 、因为它的温度范围介于-55°C 和125°C 之间、但我找不到一个具有此微控制器的开发套件。 请告诉我是否有适用于此微控制器的开发套件。 我只能找到适用于 TMS570LS3137-ZWT (Hercules TMS570LS31x/21x 开发套件)的开发工具。 根据 TMS570LS3137和 TMS570LS3137-EP 的数据表、这两个微控制器的功能和引脚与我所看到的完全相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shiromini、您好!

    这两个器件是引脚对引脚兼容的、并且具有相同的外设、相同的存储器(SRAM、闪存)等  TMS570LS3137-EP 是一款支持国防、航天和医疗应用的增强型产品。

    此器件没有单独的 EVM。 您可以使用 HDK for ZWT 封装进行软件开发。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiromini、您好!

    我还鼓励您将此问题发布到 HiRel E2E、因为他们可以更好地了解所有潜在差异、并且如果他们提供任何 EVM 或建议、提供不同器件型号。

    HiRel E2E 位于以下链接 :e2e.ti.com/.../