This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要使用 CSP、是否需要 SafeTI-61508?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, SAFETI-HALCOGEN-CSP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647070/to-use-csp-is-safeti-61508-necessary-thing

主题中讨论的其他器件:SAFETI-HALCOGEN-CSPHALCOGENSAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP

您好 SafeTI 员工

我对 SafeTI-61508有两个问题

1。

要使用 CSP、是否需要 SafeTI-61508?

2.

TI 网站说、SafeTI 参考设计套件包括软件、工具和硬件开关、有助于用户应用的认证。

我想知道这些事情会变得更加容易。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供多种 CSP 、例如 SAFETI-HALCoGen-CSP、SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP。 这些 CSP 生成必要的文档和报告 、以帮助 客户使用 HALCoGen 生成的软件和 SafeTI Hercules 诊断库来遵守 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准。

    CSP 提供的文档和报告为:

    • 软件要求文档
    • 软件架构文档
    • 软件安全手册
    • 动态覆盖分析报告
    • 测试管理器报告
    • 测试结果报告
    • 可追溯性报告

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang
    感谢你的答复
    我想了解 SafeTI-61508、但我可能会担心 SafeTI 设计包与您提到的 CSP 不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    SafeTI 参考设计套件是一个通用术语、用于描述 TI 提供的用于各种类型的功能安全应用的器件集合。 这包括 IEC62730、ISO26262、IEC61508等 这并不是一个不确定的营销品牌或标签。

    SafeTI 器件系列中包含的产品系列之一是 Hercules 系列。 此系列器件提供回声系统、旨在支持您的功能安全开发。 这包括用于我们软件产品的合规性支持包(CSP)、例如 HalCoGen 生成的 HAL 代码和 SafeTI 诊断库。 每个代码集都有自己的 CSP、可用于鉴定 TI 生成的软件是否可用于您的功能安全应用。 不需要使用它们、因为您可以选择执行自己的测试、并对这些独立于 CSP 的代码集应用您自己的处理要求。 您需要满足 IEC61508软件要求、以降低应用中的系统故障风险。 CSP 可用于显示软件是按照这些标准开发的。 请注意、这并不意味着您的所有特定需求都将得到满足、您需要查看材料、以确定并弥补与应用特定需求有关的任何差距。 请注意、CSP 是与 TI CCS 工具一起开发和使用的。 它们不支持其他 IDE。

    此外、还提供用于 TI 编译器的 CQK 或编译器资质审核套件。 这有两个选项。 这些选项可通过以下链接/帖子进行查看: e2e.ti.com/.../616290

    请注意、SafeTI 参考设计套件的品牌下包含器件、软件、CSP、CQK 等的集合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Davenport

    SafeTI 参考设计套件是一个通用术语、用于描述 TI 提供的用于各种类型的功能安全应用的器件集合。 因此、我了解这不是一个特定的产品。

    谢谢你