This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:对 XDS100V2的 CPLD 进行编程是错误的

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/646969/tms570ls3137-programing-cpld-of-xds100v2-is-error

器件型号:TMS570LS3137

我在 TMS570LS3137上开发软件。 然后我根据参考设计设计设计一个电路板。

在 XDS100V2仿真器中、我配置 FT2232HL 和 XC2C32A-6CPG56。

当我对 CPLD 进行编程时、 CMD 窗口中会出现错误消息"TDO MISMATCH ERROR"。

我找到 了有关此问题的答案。 然后我更改 BGA 的 XSVF 文件(CPLD:XC2C32A-6CPG56)。 但它仍然是有关"TDO 不匹配"的错误。

我认为这可能是错误。  

网址为 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100#Q:_Can_I_use_port_B_as_a_UART.3F

它说"在 BCBUS 上的一个串行端口应该按如下方式连接 CPLD:BCBUS1 -> CPLD TCK、BCBUS2 -> CPLD TDI、BCBUS5 -> CPLD TDO、BCBUS6 -> CPLD TMS。"

 但是在这个 网站support.spectrumdigital.com/.../中、软件可以被设定为 BCBUS4 -> CPLD TCK、BCBUS5 -> CPLD TDI、BCBUS6 -> CPLD TDO、BCBUS7 -> CPLD TMS。

那么 、从哪里可以获得 设置"CBUS1 -> CPLD TCK、BCBUS2 -> CPLD TDI、BCBUS5 -> CPLD TDO、BCBUS6 -> CPLD TMS"的 CPLD 程序软件。

或者 如何下载此软件的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们使用 BCBUS1 -> CPLD TCK、BCBUS2 -> CPLD TDI、BCBUS5 -> CPLD TDO、BCBUS6 -> CPLD TMS。 以下是 CPLD 编程过程:
    support.spectrumdigital.com/.../ReadMe_xds100.txt

    请确保使用 FTDI 实用程序正确配置 FTDI 芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    我已经解决了这个问题。
    我获取 cpldprog 的代码、并修改 TCK、TDI、TMS 和 TDO 端口名称、然后使用 vs2008重新编译。