请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-RM57L 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN、 C2000WARE
我使用的是通过 SPI 连接到 F28377D 的 LAUNCHXL2-RM57L、每个 MCU 必须是从器件或主器件双向设置。
如果在高速模式下 SPI 的 F28377D 时钟速率为50MHz、并且通常 SPI 时钟速率设置为低于其最大速率(即82.5MHz)的四分之一、
也就是说、出于妥协的原因、SPI 时钟速率必须低于50MHz 是对的?
如果正确、如何使用 GUI 工具"HalCoGen"来进行此设置?
谢谢。