This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1232H6PM:tm4c1232h6pm

Guru**** 2532290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647488/tm4c1232h6pm-tm4c1232h6pm

器件型号:TM4C1232H6PM

我将检查 fibocom (FE-G5-10)的 GSM 板、我想知道如何进行连接? Fibocom 是 TTL,因此请帮助我执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 Fibocom GSM 板。 您需要做的是查看以下内容。

    VOH (CMOS)≥VIH (TTL)

    电压(CMOS)≤VIL (TTL)

    VOH (TTL)≥VIH (CMOS)

    电压(TTL)≤VIL (CMOS)

    TTL (GSM)和 CMOS (MCU)是否会从公共电源供电? VOH/VOL/VIH/VIL 数据在 MCU 器件数据表中给出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海报的"描述性和/或启发性"(即有缺陷)主题行不应"传递?"

    此外-海报的判断是、"什么适合 MCU 中心论坛"看起来同样、"需要进行一些审查..."

    他的"那么帮助我"是否会请求"进入"命令?"    这是否会受到制裁?如果是的话,这是否是好的?