This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:LAUNCHXL2-RM57L:SPI 发送和接收数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647642/launchxl2-rm57l-launchxl2-rm57l-spi-transmitting-and-receiving-data

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

是否有 LAUNCHXL2-RM57L 卡提供的 SPI 发送和接收数据示例?

特别是、这个项目最初由 HalCoGen 创建。

我需要一个示例来描述 SPI 从 SPI_1 (从器件)到 SPI_2 (主器件)发送和接收8位数据。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Richard、

    HALCoGen 为每个器件提供了一些示例代码。  

    HALCoGen-->帮助-->帮助主题-->示例

    有2个具有/不具有 DMA 的 MibSPI TX 和 RX 示例。 在 TMS570LS12x 文件夹中有一个 SPI1 TX 和 SPI2 RX 示例代码、您可以将其用作参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    我等待我的 LaunchPad 到来。