This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1294NCPDT:TM4C 编程测试

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647090/compiler-tm4c1294ncpdt-tm4c-programming-test

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

问题可能是、它可能被描述为缺陷、编程测试等效于收集数据、脉冲信号上升和下降时间点、寻求大神的帮助、最好提供代码!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了要求严格的代码之外、您还有疑问吗?

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的母语是什么? 也许有人理解它。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是中国人、我学习了嵌入式产品、我刚刚接触了 TM4C、这是领导层的任务、我不知道如何开始、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 拥有论坛的中文版本。 我再也看不到它的链接了。

    TI 现在似乎将此用于中文支持 www.deyisupport.com/.../default.aspx 来自 TI 的人可能可以确认这一点吗?

    您似乎正在使用机器转换器。 翻译人员对您的措辞不是很好。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我可以确认这是面向会说中文的客户的 TI E2E 论坛。 user5169723我建议您将您的查询发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对那些“生在母语英语环境中”的人来说是多么幸运。

    我们似乎"无能为力"来帮助这张海报-我们"理所当然地"-向那些 "非母语"的人证明是一个巨大的挑战...

    此处尚未提出建议(但可能是改进的"方法")将用于张贴海报以查找"已完成的英语演讲者/读者"、并让该人员协助访问论坛。   (怀疑"其他语言论坛网站"(较新-可能较小、比"MCU 中心"更远)是否包含(相同)级别 的"专注/经验丰富的专业知识"(在此处找到)。