This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:板载 CPU 温度传感器引脚复用设置的 DOC/HW / SW 问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647287/ccs-tms570lc4357-doc-hw-sw-issue-with-onboard-cpu-temperature-sensors-pinmux-setting

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想询问是否有人在板载 CPU 温度传感器引脚复用设置方面遇到了以下问题:

根据 spnu563页320 -(跳闸后)、我尝试设置 PINMMR173[17:16]= 0x2以切换到温度1传感器-没有成功、

尽管温度测量本身似乎起作用 (请参阅随附的屏幕截图)。 温度2和3传感器的情况相同。

此致、Szilárd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Szilard、

    我们提供了用于设置温度传感器的应用手册和示例代码。 可通过以下链接获取: www.ti.com/.../spna216.pdf

    我不确定、但从您的屏幕截图的外观来看、IOMM 寄存器似乎仍然被锁定、您尚未启用应用手册中所述的使用 Kicker0和 Kicker1寄存器访问它们的功能。 另请注意、必须按照应用手册中的说明使用 IOMM174启用温度传感器。