请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:TI-RTOS
配置 NDK 时、它以点分十进制表示法接受 IP 地址和网掩码作为字符串、但我更容易将用户配置的 IP 存储在 EEPROM 中作为32位 INT。 是否有一个函数可用于在两个符号之间进行转换?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
配置 NDK 时、它以点分十进制表示法接受 IP 地址和网掩码作为字符串、但我更容易将用户配置的 IP 存储在 EEPROM 中作为32位 INT。 是否有一个函数可用于在两个符号之间进行转换?
谢谢