This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952与放大器;XRM48L952

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/646526/rm48l952-rm48l952-xrm48l952

器件型号:RM48L952

RM48L952和 XRM48L952之间的区别是什么

 ?我订购 XRM48L952 μ H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    XRM48L952是此器件的预量产版本、不保证100%测试。 其定义在器件数据表中。

    这些器件不再可订购。 它们仅在早期器件开发以及早期采用者的内部评估和开发期间可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 ?订购 XRM48L952 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在上一篇文章中所述、XRM48Lxxx 器件不再生产、因为我们已经进入了完全生产阶段。 "X"表示早期工程版本、未经全面测试、仅供实验使用。