This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:帮助了解 ESM 组1位如何映射到测试

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/646948/tms570lc4357-help-understanding-how-esm-groups1-bits-map-to-tests

器件型号:TMS570LC4357

文档 spnu540a.pdf 按"唯一标识符"列出诊断程序。

是否有列出每个 ESM 位如何映射到唯一标识符的文档?

对于某些 ESM 错误、我不确定它映射到什么唯一标识符。  例如、ESM 位、如 ESM 组1、位73 (DCAN1单位错误)。  我在该映射到的 CAN 部分中看不到唯一标识符。  它是否映射到 CAN 唯一标识符之一?  如果不是、这是否意味着启用此 ESM 错误不会改变诊断覆盖范围?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为每个模块分配一个三个字母的唯一标识符、在安全手册、安全分析报告和 FMEDA 文档中统一使用该标识符来标识模块及其诊断。 例如、DCAN 模块的唯一标识符为"CAN"、时钟为"CLK"等

    ESM1.73 (DCAN1单位错误)是通过执行 DCAN SRAM ECC 测试(CAN3)生成的 DCAN1 SRAM ECC 错误。 唯一 ID 是"CAN"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 SRAM ECC 测试中会包含位错误、这是很有意义的。