This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:哈波问题

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647043/tm4c123gh6pm-issue-of-harwave

器件型号:TM4C123GH6PM

 我  一个 harwave 问题。

CS 电容器的电容值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何适合您的信号的东西。 它应该足够大、以便内部采样电容器的充电或放电不会显著影响其电平。 同时、它可以用作奈奎斯特滤波器。

    有关 如何提供信号调节的 TI 文献、请参阅#Bookshelf。

    Robert

    噢、您需要一个更好的主题来发布您的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCU 手册的"ADC 规格列表"中是否没有显示该详细信息-位于手册的背面? (这是一个小值电容器-一定要注意)

    更重要的是(因为您无法更改该电容器)、您需要开发合适的"模拟前端"电路、该电路可令人满意地对该电容器进行"充电和放电"。 您的电路的阻抗必须与 ADC 的阻抗完全匹配-并且必须提供足够的电流以"正确"充电/放电该电容-。

    另一个注意事项-您使用的"Harwave"(对于可能的"硬件")会提醒您"例如、增强、金发/亮光"、当"服务过度"时、他会生成此类(唯一)字近似值... (她可能在"加泰琳娜的风边"(Catalina’s windward side)上找到-对于感兴趣的人... 使用"4C123"感到舒适。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CB1、您是否意识到 CS 在微控制器之外? 采样电容器位于右侧的 Cadc。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我完全"错过"了! 海报的“环绕”的“不准确”——买我(有点)减刑吗? (与"哈波"记忆一起-一定要...) (我们可能希望将 PUI 添加到 DUI -作为可罚款的罪行- Mais oui?) (P=过帐)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然您可以说、由于受试者结构造成的创伤是一个促成因素、我相信您可以找到这方面的见证、但操作 UI 的可能性不超过其他自愿 UI 请求、我希望他们能赢得训斥。

    毕竟、很容易错过放置位置。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为"硬件"是众所周知的、而且到处都是"印刷版"、CB1可能不是唯一的"线程参与者"、而是被迫"发出这样的 UI 请求"。 @的工作人员会证明我的"走一条(几乎)直线"(与之相反)、海报上的尝试"环绕"非常"像毕加索..."