This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:REV A 和 REV B 之间的差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/646540/ek-tm4c123gxl-difference-between-rev-a-and-rev-b

器件型号:EK-TM4C123GXL

尊敬的团队:

最近,我们收到了项目 o/c# 2314937 (EK-TM4C123GXL)的不同版本。

到目前为止、我们使用了 REV A、但从我们接收了 REV B、而不是 REV A

Rev B 板与其应用不兼容。

请告知 REV A 和 REV B 之间的区别是什么,如果 您可以尽快发送 REV A 来替换 REV B,请告知您的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您(或客户)是否能清楚地识别他们认为"不兼容"("速度、易用性、"加强"他人的努力(帮助)?
    此类"搜索/聚焦"远远胜过(任何)"过于宽泛的搜索(即搜索所有内容!)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道有何差异,但我正为你查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一的变化是丝网更新和 CE 认证。 没有功能更改。 您能否提供有关他们在使用新 LaunchPad 时遇到的问题的详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况之前已查明"要求提供(某些)详细信息"并将其提交海报----后者现在已"损失了3天"(至少),并造成可能"不需要的"供应商资源的使用----这是没有任何正当理由的。

    一如既往-"不起作用"和新的"不兼容"-不向供应商或外部"助手"提供诊断帮助 crüe…