This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0232:关于功能安全

Guru**** 2544360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647075/ccs-tms570ls0232-about-function-safety

器件型号:TMS570LS0232

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师

我使用 TMS570LS0232来实现 BMS 功能安全。 您能否预测整个函数安全代码大小? 对于 nERROR 引脚、我发现它是一个 I/O 我想知道如何将该引脚用作输入。 我看到了该文档。 它说是下拉。 因此、这意味着如果自检结果正常、nERROR 引脚将输出高电平信号?

谢谢!

此致!

新宇

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、

    很难预测 BMS 系统的功能安全代码大小。 这取决于您的应用中使用的模块以及使用的安全机制等   

    PORRST 之后、nERROR 为输出引脚。 可以从外部监控 nERROR 引脚、将其作为微控制器中故障条件的指示器。  它不能用作输入。  

    ESM 组1 (低严重性)通道具有可配置的错误引脚行为。 nERROR 引脚动作可单独为每个通道选择。 ESM 组2 (高严重性)通道具有预定义的错误引脚 行为。 ESM 组3 (高严重性)通道具有预定义的错误引脚 行为。 因此、任何组2错误和组3错误都会将 nERROR 引脚置为有效。