This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:GPIO 数量

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/646837/rm57l843-gpio-count

器件型号:RM57L843

你好

参考数据表、第一页上提到了总共145个 GPIO 引脚、 而第08页上提到的是168个 GPIO。

1)- GPIO 引脚总数是多少?  

2)-哪些外设引脚不能用作 GPIO?

请更新。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rah跟、

    很抱歉造成混淆。 第8页列出的168个支持 GIO 的引脚是正确的。 我将提交一个文档错误、以便在下一次数据表更新中纠正此差异。

    您的问题的后半部分更难回答。 通常、我们在终端功能表中将具有 GPIO 功能的终端功能标记为"这样"。 不过、我认为缺少一些引脚(特别是一些与 ETM 引脚相关的引脚)。 我还将在文档反馈/错误报告中包含此内容、以便可以在下一次文档更新中解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Chuck

    是的、请更新数据表、因为它会导致不必要的混乱。
    我认为一些 ETM 引脚(数据)尚未被称为 GPIO、但如果我将它们包括在内、那么计数为169。:)
    文档反馈值得付出代价:)

    此致;