This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:符合性测试波形输出就绪

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/645124/tm4c1294kcpdt-the-ready-for-compliance-test-wave-output

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

当 TM4C 系列实施以太网合规性测试时。
必须将器件(DUT)侧设置为测试波纹输出模式。
是否可以为已执行的应用程序(或为测试提供 FW)提供测试波纹输出?

此致、

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../558891
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    如果 DUT (TM4C 器件)有某种模式输入、则可能会由于预编程而沿 STANDARD (IEEE)运行
    正确吗?

    此致、

    KYT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我不理解你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob

    感谢您的评论。

     

    在进行以太网合规性测试时、我们应设置 TM4C devcie。

    正确吗?

    如果是、是否有任何设置手册或应用手册?  

    此致、

    KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您必须设置器件以提供测试机构或测试设备所需的模式。 我没有针对 TM4C 以太网合规性测试的源代码或应用手册。