This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:TMDX570LC43HDK 上的 FreeRTOS queueSet 不进行编译

Guru**** 2460380 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638993/tmdx570lc43hdk-freertos-queueset-on-tmdx570lc43hdk-not-compiling

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在尝试在 TMDX570LC43HDK 上实现 FreeRTOS queueSet、但它不是编译、

错误为:



 未定义              的首次引用
 符号                          
 ------               --------
 MPU_xQueueAddToSet     ./source/Main.obj
 MPU_xQueueCreateSet    ./source/Main.obj
 MPU_xQueueSelectFromSet ./source/Main.obj

附加了 C 代码和 halcogen 文件、

您能告诉我问题在哪里?

e2e.ti.com/.../3386.FreeRTOS_5F00_Example012_5F00_QueueSet.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Etantonio、

    您是否按照说明通过 HALCoGen 生成 FreeRTOS 代码? 您是否在 FreeRTOS 中启用了其他功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有此类文档、

    它仅适用于 Halcogen 文件夹中的2个 TI FreeRTOS 示例。

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    您是否已使用 FreeRTOS 示例解决了问题?