This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:通用输入输出(GPIO)引脚

Guru**** 2792435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/641699/tms570ls0432-general-purpose-input-output-gpio-pins

器件型号:TMS570LS0432

你好。

TMS570LS0432的产品描述中列出了45个 GPIO 引脚。 但是、根据引脚图、似乎只有8个 GPIO 通道。 其余的 GPIO 引脚是如何访问的? 它们是否需要额外的硬件电路或编程来用作 GPIO?

请澄清这一点。

此致、

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik 您好!

    该器件具有8个具有外部中断功能的专用 GPIO 引脚。 NHET、SPI、MibSPI 等引脚可被用作 GIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NHET、SPI、MibSPI 引脚是否需要任何配置来用作 GPIO?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kartik 您好!

    NHET 引脚可被用作 GIO。 NHET 有一组用于数据输入、数据输出和方向等的寄存器

    对于 SPI/MibSPI、您需要清除寄存器 SPIPC0的位:

    1。将0写入 SPIPC0寄存器的位8、以将 SPI_ENA 引脚配置为 GIO

    2.使用其他寄存器(SPIPC1、SPIPC2、SPIPC3、...) 方向、数据输入、数据输出等