This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3135:TMS570LS3135

Guru**** 2459550 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640909/ccs-tms570ls3135-tms570ls3135

器件型号:TMS570LS3135
主题中讨论的其他器件:HALCOGENCODECMOSER

工具/软件:Code Composer Studio

为什么他们删除了 Hercules 演示软件示例?

我想他们不想让生活像...  太容易了。

当您尝试在线访问它们时、在 TI 页面上、您只会看到以下错误消息:

有人知道他们在哪里? 它们是否存在?

       

类别:HerculesSWExamples

产品营销工程师
跳转至: 导航搜索

此页面已删除。 下面提供了该页面的删除和移动日志以供参考。

此页面当前没有文本。 您可以 其他页面中搜索此页面标题、或 搜索相关日志、但您无权创建此页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    HALCoGen 提供了大量示例代码。 这些代码位于:

    C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.07.00\examples\TMS570LS31x_21x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王先生

    非常感谢。 这正是我所需要的。

    此致、
    Nolan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王先生

    好极了。 如果您不介意、还有一个问题。

    您能否引用一个示例"project"我可以将所有这些 main.c 都粘贴到中(在您的参考文献中列出)-并编译/加载修改后的工程。 例如 rtiBlinky.c -一个很好的 main.c、但它适合的相应项目在哪里?

    我想我更习惯 C2000系列、其中示例 main.c 位于项目中、因此您只需在 CodeComposer 中编译它和项目即可

    我能否用这些 main.c 覆盖演示项目中的 sys_main.c 并以这种方式对其进行编译?

    或者、我是否必须首先使用 HalCoGen 设置它们、然后在示例代码中添加"then "?

    如果我可以完成下一个逻辑步骤、即将这些示例 main.c 添加到可编译/可加载的项目、不知怎么、我会很高兴。

    此致、
    Nolan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    HALCoGen 帮助菜单下的"帮助主题"将指导您逐步为 rtiBlinky.c 创建示例应用

    HALCoGen 在 sys_main.c 中生成了一个 enpty 主函数、请确保将 example_rtiBlinky.c 的代码复制到 sys_main.c 的用户代码段中

    在 CCS7中、使用 HALCoGen 中使用的相同工程名称创建新的 CCS 工程、CCS 将把所有源文件和头文件移植到工程中。