This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952ZWT USB 器件

Guru**** 2582845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642493/rm48l952-rm48l952zwt-usb-device

器件型号:RM48L952

你(们)好

我将 RM48L952ZWT 用作 USB 器件。

我想问、在将数据从 RM48传输到主机 PC 时、数据包大小应以字节为单位。

在 PC 上、器件在安装 USB_CDC_example 驱动程序后显示为虚拟 COM 端口、VCP 的波特率应为多少? 可以更改吗?

RM48上的 Rx 数据包大小应以字节为单位?

此致

Anila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anila、

    HDK 或 Launchpad 上的微型(或微型) USB 连接器用于 JTAG 和虚拟 COM。 波特率和数据包大小应由传输 SCI 数据的代码定义。 如果使用 Ymodem 协议,则数据包大小为128字节或1024字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我要关注的链接

    使用此示例、RM48上的数据包大小应以字节为单位?

    对于此器件、PC 窗口7上的波特率应该是多少? 波特率很重要吗?

    从 PC 到 RM48发送70字节会使器件在发送25个数据包后断开连接、因此我将 PC 上的数据包大小减小到64、工作正常。

    此致

    Anila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anila、

    它是一个"虚拟"COM。 数据包大小最多为255字节。 MCU USB 提供全速(12Mbps)、但我没有使用 CDC 驱动程序测试虚拟 COM 的速度。