This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:TMS570LS31x 开发套件

Guru**** 2582395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/637445/ccs-tms570ls3137-tms570ls31x-development-kit

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

直到几天前、我才能够通过 XDS100v2-USB 调试探针连接到目标、并且工作正常。
但是、最近当我尝试将其重新连接时、出现以下错误:

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包6.0.407.3)

您能不能就此帮助解决问题。

此致、
M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我们要手动复位少数硬件寄存器、您能否共享 GEL 脚本? 根据 Wiki、我们可以看到、对于软件问题、我们需要使用 GEL 脚本。

    此致、
    M.Sreenivasan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

    此致、
    M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasan、您好!  

    GEL 文件位于 CCS 文件夹下: C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\gel

    e2e.ti.com/.../8080.tms570ls3137.gel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Wang、

    感谢您提供脚本。 请在附件中找到错误消息的快照。

    此致、
    M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尝试使用脚本、发现了相同的问题。

    此致、
    M.Sreenivasan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已将任何代码编程到 MCU 闪存中? nERROR 指示灯是否亮起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我们已使用初始化脚本中使用的(其快照已附加以供参考)并尝试加载映像。
    误差相同。
    如果我们需要做进一步的事情、请告诉我。

    此致、
    M.Sreenivasan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    错误指示灯未亮起。 但 LED 处于 D9和 D12状态、以及http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems#Cannot_access_the_DAP 中提到的内容 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    上述评论中缺少一些案文。 我们在 提供的 GEL 脚本的帮助下尝试了-processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems 链接中提到的内容、但仍然会重现问题。 将附加用于测试的快照。 您能否确认问题是否与硬件或软件问题有关?

    此致、
    M.Sreenivasan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenivasan、您好!

    闪存中的代码可能有问题。 该错误会生成数据中止或预取中止、从而阻止 JTAG。 一种尝试方法是按住 nRST 按钮、然后单击"Connect Target"、然后立即释放 nRST。

    1。 打开目标配置窗口、然后启动选定的配置
    2. 切换到调试窗口
    3. 按住 RESET (nRST)按钮
    4. 释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”
    5. 应在几次尝试后连接电路板