This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357资质认证日期

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/641626/tms570lc4357-tms570lc4357-qualification-date

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我无法找到 TMS570LC4357通过认证并开始大规模生产的日期。 请帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给我们的营销经理。 他将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570LC4357 已通过认证、并于2016年开始大规模生产。

    此致、

    Hoiman Low

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢。 在哪个月?
    这些是您从那一天开始的新闻稿还是公开参考/文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Hercules MCU 投入生产时、我们没有发布任何新闻稿或公告。

    我将确认下周人们从感恩节假期回来的月份。

    请问您为何有兴趣了解 TMS570LC4357产品发布的确切月份?

    此致、

    Hoiman Low

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它只能有精确的记录。 但我可以等待。
    我们的总体问题是产品寿命、这取决于我认为的鉴定日期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在等待确认。 我会在得到答案后立即返回。

    此致、

    Hoiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS5704357BZWTQQ1已通过认证、并于2016年4月投入生产。

    很抱歉耽误您的时间。

    此致、

    Hoiman