This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:通过 USB 进行读取和写入

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640233/tm4c123gh6pge-read-and-write-through-usb

器件型号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G

你好  

我想通过 USB 主机接口将文件读写到 USB 记忆棒存储器器件。

 在以文本文件格式创建文件后、我希望写入和读取"Hello USB"内容。

我已经看到了 USB API 函数、但我不知道该怎么做。

请发送样片源代码将有所帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jame、您好!
    下面是一个 USB_stick_demo 示例 \examples\boards\dk-tm4c123g\USB_stick_demo、您可以参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    感谢你的答复。
    请参阅并分析"USB_stick_demo"示例。
    我很长时间地参考了所有其他示例。
    其中、"usb_dev_msc"示例似乎对我有所帮助。
    PC (主机)<->DK-TM4C123G (器件)可通过 USB 通信从 PC 访问 microSD。
    但是、我找不到所需的实现方法。 !!
    "\third_party\fatfs\doc\en"我还查看了文件系统 API 文档。


    1. DK-EVB 板(主机模式)在 USB 记忆棒存储器中创建文件 test.txt 和 delete_test.txt
    2.在 test.txt 文件中添加了"Test-1 (Tab Space) OK (回车)"
    3.在 test.txt 文件文本的末尾添加"Test-2 (Tab Space) NG (回车)"
    4.删除 delete_test.txt 文件

    Q1>是否有任何方法可以在 e2e 中查找开源代码?
    Q2>您能帮我实施源代码吗?

    此致。