This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:异步 RAM 的虚拟地址空间的宽度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642998/rm57l843-width-of-the-virtual-address-space-for-async-ram

器件型号:RM57L843

您好!

一个地址(字)的虚拟地址空间 是多少位(宽度)、用于异步 RAM? 我可以在哪个数据表中找到它?

BR

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel、您好!

    RM57数据表将包含此信息( )。 第90页的表格中提供了针对异步 RAM CS 的可寻址存储器范围、如下所示:

    这是您要查找的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Chuck、一个地址有一个字节宽度? 但帧大小和实际大小之间有何差异? 谢谢你。 此致 Marcel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!

    帧大小是模块的架构能力。 即、我们设计了用于处理帧指示大小的存储器的逻辑。 实际实现的存储器大小是 IP 的实际存储器大小。

    关于"虚拟地址空间"宽度、我是否误解了您的问题? 我的意思是每个地址指向一个字节位置。 由于它是一个32位系统、因此 int 为32位、这将是4个地址位置。 这是您要问的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马塞尔

    为了更清楚地了解 EMIF 接口上的异步 RAM、它是一个16位接口。 您可以写入一个32位字、但它被分成2个16位写入。 我对这种混乱表示歉意。 希望这能解决您的顾虑/问题。