This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:关于 LF LPO 技术规格

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/643596/rm46l852-about-lf-lpo-specification

器件型号:RM46L852

您好!

在 RM46L852数据表中、HF LPO 的未修整和修整频率范围都被写入、但 LF LPO 的修整频率范围未被写入、LF LPO 的任何相关数据可用吗?

基本上、我想知道我可以通过通过 LFTRIM 寄存器以及 DCC 模块单次测量模式修整 LF LPO 来实现多高的精度。

此外,我想知道 LF LPO 随温度的频率变化。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、

    我需要咨询我们的 LPO 专家、然后再向您提出这个问题。 我明天应该有答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、

    遗憾的是、我们没有任何可用数据来提供比数据表/规格中包含的信息更多的信息。 提供的值在器件的整个温度范围内有效。