请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我正在尝试使用 LM 闪存编程器工具对 TM4C1294 Tiva 微控制器的 MAC 地址进行编程。 当我在 launchpad (将配置设置为 TM4C1294 Launchpad)中的 MCU 上执行此操作时、此操作正常。 但是、我也希望使用 XDS110探针执行同样的操作。 这是可行的吗? LM 闪存编程器工具是否可用于通过 XDS 110对 Tiva-C 器件的 MAC 地址寄存器进行编程/清除?
我可以在 Code Composer Studio 中使用 XDS110对 Tiva-C MCU 进行编程、但不清楚是否可以使用 XDS 110进行编程。
谢谢、
svl123