This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:Boostxl 传感器 GUI 未显示传感器数据

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, MSP-EXP430FR5994, EK-TM4C123GXL, TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640556/ccs-ek-tm4c1294xl-boostxl-sensors-gui-not-showing-the-sensor-data

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5994BOOSTXL-SENSORSEK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 EK-TM4C1294XL 与 BOOSTXL-SENSORS 搭配使用、为我提供温度、湿度和光感应数据。 BOOSTXL-SENSOR 与 MSP-EXP432P401R 或 MSP-EXP430FR5994连接时具有代码示例(链接)。 我很难确定在 EK-TM4C1294XL 上运行所需更改的特定示例代码。 有人能帮我解决这个问题吗?

我们衷心感谢您的帮助。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TivaWare 随附传感器库、可用于连接 BOOSTXL-SENSORS。

    中提供了传感器库 sensorlib
    传感器库用户指南可在<中找到 \docs\SW-TM4C-SENSORLIB-UG-2.1.4.178.pdf

    以下是使用 EK-TM4C123gxl 和 BOOSTXL-SENSORS 的 TI 参考设计。
    www.ti.com/.../TIDM-LPBP-SENSORHUB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对这块板有点业余。 我的计算机上安装了所有文件夹和指南;但是否有任何示例显示了具有 EK-tm4c1294xl 的 BOOSTXL-SE SORS? 我知道有一个 boostxl-sensehub 与 ek-tm4c1294xl 的示例。 但是、senshub 中的温度传感器是 tmp006、而 boostxl 传感器中的温度传感器是 tmp007。 那么、为了使它在 boostxl 传感器中工作、我在 senshub 示例中做了哪些更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP007是 TMP006的增强版。 TMP007包含附加的数学引擎以在芯片上执行所有公式、从而允许直接从器件读取目标物体温度、而 TMP006需要外部处理器来计算目标物体温度。 请下载 TMP006和 TMP007数据表并比较它们之间的差异。

    话虽如此、我认为您应该能够像运行 BOOSTXL-SENSORS 上的 TMP007一样运行 TivaWare 提供的 TMP006示例。 运行 TMP006示例时、您将无法利用 TMP007上的其他功能、例如直接从传感器读取目标温度、但 TMP006示例已具有用于计算目标温度的 API。 如果您真的想使用 TMP007的全部功能、那么您需要修改现有的 TMP006驱动程序或为 TMP007创建自己的驱动程序。 这实际上取决于您正在寻找的项目。 例如、在 TMP007中、有一个寄存器可供您读取目标温度。 您可以修改/添加驱动程序来读取这个新寄存器来代替 TivaWare TMP006DataTemperatureGetFloat()来计算目标温度。

    我建议您将问题发布到温度传感器论坛、并确认 TMP006和 TMP007之间的兼容性。