This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432:在不激活 nPORRST 的情况下、会发生什么情况?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/646153/rm42l432-what-happens-we-dip-without-activating-the-nporrst

器件型号:RM42L432

您好!

我对 RM42L432的工作电压要求有疑问。 我设计了一个使用此器件的电路板、其中包括1.2V 和3.3V 电压监控器、用于监控 RM42L432的电源。 3.3V 监控器应该可以正常工作、但1.2V 监控器具有±9%的容差设置、这意味着在激活 nPORRST 之前1.2V 电源可以降至1.092V。 如果我们在未激活 nPORRST 的情况下将电压降至1.14V 以下、您是否有关于 RM42L432可能发生什么情况的任何信息?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    低于 CPU 的最低指定电压运行可能会导致 CPU 的不确定运行。 除了超出规格外、我们没有关于其他行为的确切信息、因此应避免使用。