This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:数据表中的内存内存内存内存内存映射

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/646047/rm57l843-memories-mermory-map-in-datasheet

器件型号:RM57L843

您好!

帧大小和实际大小之间有何差异? 什么是防御? 我还想知道一个地址的数据宽度、如何从数据表中收集该数据? BR Marcel

做什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!

    指定的帧大小是技术/IP 的架构能力。 即、硬件设计可适应如上所述的帧大小;但是、实际大小是器件中真正实现的大小。

    我并不完全确定你的第二个问题。 数据可在字节级别寻址、也可以一次寻址8位、这意味着每个地址都与一个字节相关联。