This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:时钟检测的使用

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/644851/rm46l852-usage-of-clock-detect

器件型号:RM46L852

在以下情况下、我想使用 RM46L852的时钟检测功能:

- 一个振荡器被连接至 OSCIN。

-我想检测 振荡  器何时断开、这样振荡器的频率是非法的或者连接线将被打开或短路。 如果找到、我想执行一些操作、如复位 CPU 等。

在上述情况下、 使用时钟检测功能是合适的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    是的。 时钟监视器将检测到 OSCIN 故障。 如果您想切换到 LPO 或发出复位、该操作可在 PLL 控制寄存器内配置。

    请注意、只有当 OSCIN 频率在 OSCIN 的有效输入之外发生故障时、才能确定故障。 例如、如果您有一个16MHz 晶体、但它无法达到10MHz、则系统可能无法满足此要求、但如果它无法达到2MHz、则会满足此要求。 为了捕捉 OSCIN 中的递增变化、您应该使用 DCC 来检查时钟有效性或者依赖于一个能够检测缓慢或者过快运行的外部安全装置。 有关有效的时钟安全机制、请参阅器件安全手册。 它位于以下位置: www.ti.com/.../spnu551