This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:微控制器引脚排列

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/643237/tms570ls1224-microcontroller-pinout

器件型号:TMS570LS1224

大家好、我想用一个 Excel 电子表格、其中包含 TMS570LS1224的引脚排列、格式如下。 是否提供此功能? 这将使我的生活更加轻松。 它似乎分散在数据表中、因此在一个位置管理起来有点困难。 在这方面的任何帮助都将是很好的。  

引脚、引脚名称

示例

1、VCC

2、HET[2]/MIBSPISCLK

(笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyle、

    不幸的是、我不知道这样的文件。 我相信 Adobe Acrobat 中有实用程序可以将 PDF 导出到 XLSX 文件、但我没有尝试过、也不知道这是否会减少工作。