This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:PWM 时钟配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/643020/tm4c129encpdt-pwm-clock-configuration

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL

您好!

我正在使用 LaunchPad EK-TM4C129EXL 和 IDE: Code Composer Studio (版本:7.2.0.00013)

最近开始使用 PWM 固件、已将系统时钟成功配置为120MHz、现在正在尝试将相同的时钟配置为 PWM;然后发现 PWM 时钟配置的某些问题、代码在  FaultISR 处停止。  请查找所附图片以进行说明。 我们非常感谢您的帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在(之前)"启用 PWM0外设"之前调用过"PWMClockSet()"(PWM0的)?

    在启用(即计时)之前写入任何 MCU 外设是到(始终可怕)"FaultISR"的"确定路由"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试... (这是论坛"回复增量"功能的测试。)   请忽略...

    注:-回复字段(即时且正确)递增。   观看的场-形成鲜明对比-保持(不可能)为零!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 CB1_MOBILE、我很高兴它能起作用。 有时、我们会在方框内回放想法、再次感谢您的指导...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为库里安提供了帮助,也很感谢。   继续阅读/查看"外设驱动程序库用户指南"-这证明(几乎)"非常有价值"-并将"简化、加速和增强"您的编程工作!

    您可以:"单击我之前的帖子"(即将到达的帖子@ 03:28、11月28日)、正确地说、"已解决您的问题"。   祝您一切顺利、继续"取得进展..."