This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:RTOS + TCP/IP + SNMP

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS3137-EP, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642764/tms570ls3137-ep-rtos-tcp-ip-snmp

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他部件:TMS570LS3137HALCOGEN

大家好、

我们将使用 Hercules TMS570LS3137-EP。  我们以前使用 VxWorks 作为旧工程的操作系统、但 TMS570LS3137不支持该操作系统。 在这种情况下 、不确定要使用哪种操作系统。 此外、操作系统选择不是我们 唯一的问题。 我们选择的操作系统 应支持 TCP/IP 和 SNMP。 有人 对 TMS570LS3137 + RTOS + TCP/IP + SNMP 有任何经验吗?  

最棒的

K. Kerse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kivanc、
    我将把这个帖子移至 Hercules 论坛。 他们将更好地了解此器件提供的操作系统。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kivanc、您好!

    我们的 Hercules 主页上有一个支持 Hercules 的操作系统列表、此主页位于: www.ti.com/.../tools-software.html

    μC 我不想支持任何特定的第三方解决方案,但在列出的解决方案中,我相信 Micrium μ C/OS-IITm将是一个理想的解决方案,因为我知道它们支持 Do178标准并提供 TCP/IP 堆栈解决方案。 我不确定 SNMP 功能/支持。

    SafeRTOS 还支持 DO178b、但我不确定是否支持 TCP/IP 或 SNMP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    我可能会以错误的方式提出问题。 感谢您提供了课程链接、但我们已经检查了它。 我们需要的是用户体验。 工程师、设计人员、开发人员、具有类似限制(TMS570LS3137 + RTOS + TCP/IP + SNMP)的人员及其解决方案。 μC 感谢您对 Micrium μ C/OS-II 和 SafeRTOS 的建议。 您对他们有什么经验吗? μC 我们选择了 SafeRTOS 或 Micrium μ C/OS-II、我们是否可以将这些操作系统与 HALCoGen 搭配使用?

    最棒的
    K. Kerse