This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:从贪睡模式唤醒 Hercules

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640585/ccs-wakeup-hercules-from-snooze-mode

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我是 Hercules 的新用户、我使用下面的代码来 Snooze RM46、但是如果我用很短的时间设置 RTI、我无法唤醒它。

是否有人知道唤醒 MCU 的任何过程或有代码示例?

非常感谢您的回答。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您现在已进入 LPM、并且在进入此模式之前无法相交以重新编程器件或进行调试、则器件处于某些器件已被称为"砖头"的状态、您需要使用该模式执行恢复方法。 下面链接的线程显示了一些方法、这些方法可用于相交进入 LPM、并且可能能够重新编程器件并更正您引入的任何错误。

    e2e.ti.com/.../1918205

    此外、如果您想将 RTI 用作唤醒源、则需要使 RTICLK 域保持活动状态、否则无法对中断进行计数和触发。

    对于 CAN、SCI、GPIO 等其他源、您需要在 TRM 的这些模块部分中查看相应的过程、以单独了解这些要求。

    此帖子讨论了 CAN 唤醒:
    e2e.ti.com/.../2363875
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!

    我将执行该操作并向您展示结果。

    祝你度过美好的一天!