This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 论坛"升级"现在提供"Magic "... 多个回复、但没有任何意见! ***"Magic "已删除,11月28日-视图已恢复!

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642861/forum-upgrade-now-offers-up-magic-multiple-replies-yet-zero-views-magic-removed-28-nov---views-restored

与往常一样、 "乐于助人/激励/奖励""按钮已被取消-是否需要考虑"不喜欢"按钮?

主题讲述了(抱歉)故事-这种"零视角-但软回复"  (因此很神奇)报告"来/走"-但却得到了适当(和多次)的报告。   什么升级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CB1_MOBILE、

    感谢您的帖子-我们知道这个问题-我们已确定修复、并计划在12月中旬发布

    -Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的朋友。 由于论坛升级已经宣布,但有些人很喜欢这个问题,而这一问题以前也有报道,希望“修复”出现在...

    问题是间歇性的-尽管在初始"开机自检查看的字段"从零开始递增之前(始终)出现延迟。

    希望-为了帮助您的努力-请注意、"回复字段"更新得更快(几乎立即更新-因为它可以更轻松地捕捉此类海报"互动")-和(回复)避免了(长期和不当)报告(极不可能)"零视图"的情况。

    请注意、"视图字段"会显示为正确递增-一旦溢出、(患者为零)状态...

    (请注意、(熟练且丰富)海报 Robert 和我本人共同要求圣诞老人给予"类似"的全部赦免、并返回到"合法"的位置。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这位(机场附近)旅客刚睡了一个老的和螺栓的“747重”。    (谁在乎?)     然而-这种从睡眠中暂时停止的状态-已实现了"患者归零"的清晰识别-这可能会"快速、轻松和增强"此论坛的"活动监视器"恢复到其"正常"状态。    

    论坛问题声明:"视图字段-对于任何/所有新到达的主题帖-已"锁定为零!"

    这种早晨(不需要的)的早期唤醒使人们能够发现此问题的"第一次出现"。   (论坛页面如此注明-此处复制/粘贴:)

    ***因此,“11月24日星期五,13:08”出现第一个出现答复但查看计数器/字段“卡死@零!”   (即"患者归零")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许相关的是,通知也很晚才送达。 最坏的情况是我刚收到的一个(电子邮件和照明图标),这是一篇四天的老文章。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保"单击"类似"按钮-一定会附加到"闪电图标"。

    有价值和有动力的"类似"的"标题"似乎没有造成/促成许多"意外/不必要的后果"-通过船载来到这里。    也许“天”有强大的手段来表达(他们)对“相似”的感情和尊重?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意(现在)"视图字段"似乎已假定为"功能"。    (至少-已从其(近5天)中断状态"提升"为"无增量"(零锁定)字段。)

    做得好-感谢那些纠正了问题的人。   (以及壮观的"节拍"—12月中旬的早期时间线。)     (类似的"类似"恢复(尚不是证据)也将同样受到赞赏-而且肯定具有高级能力-此处显示...)

    我在之前的帖子上"勾选解决方案"、清楚地识别出"零病人"、在没有"附加事实"的情况下、必须作为唯一的旋转变压器...

    也请注意-如前所述-这种"视场失败的趋势-完全是这样(锁定@ 0方式)"被注意到-并被报告-因此"已解决"的裁决可能证明过早/暂时...