This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:MATHLIB 中的 IQ 数字

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642874/ek-tm4c123gxl-iq-number-in-mathlib

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

大家好、

我检查了 TM4C 的 mathlib 功能、没有德州仪器为想要探索 IQ_MATHLIB 函数的用户提供的文档。

嗯、我设法找到了一些函数及其操作。

我只需要问一下、IQ 格式的真正含义是什么、它代表的数字是什么、以及我们是否需要在 程序结束时将 IQ 值转换为其他格式以获得更好的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、

    我们确实有一个 IQ MathLib 文档。 您可以在我们的 TivaWare 版本中的 Docs 文件夹[安装路径]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\docs\SW-TM4C-IQMATH-UG-2.1.4.178.pdf 中找到它

    本文档涵盖了什么是 IQ 数据类型以及提供的所有功能。