This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:器件是否具有可供终端产品直接使用的出厂编程 IEEE MAC 地址?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642921/rm57l843-does-device-have-a-factory-programmed-ieee-mac-address-that-end-products-can-use-directly

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好  ,专家

我们的客户正在使用 RM57L843、想知道 该器件是否具有出厂时编程的 IEEE MAC 地址、最终产品可以直接使用该地址、或者他们必须自己从 IEEE 购买 MAC 地址吗?

我在此帖子中找到

表示 TMS570系列没有工厂编程的 IEEE MAC 地址。 所有 Hercules MCU 是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nester、

    我们的任何 Hercules 器件都没有嵌入相关的 IEEE MAC 地址。 客户自行购买这些产品并根据自己的需求分配。 对于存储、他们可以选择编程到闪存、闪存仿真 EEPROM 或器件的客户 OTP 部分。

    请注意、链接帖子中引用的 MAC 地址是虚拟地址、未在 IEEE 中正式注册。 因此、它不会用于已发布的产品中。 另请注意、作为 HalCoGen 一部分提供的 LwIP 软件只是一个演示软件和来自更广泛发布的开源代码的修改。