This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:EEPROM 时序问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642909/rm44l520-eeprom-timing-problem

器件型号:RM44L520

你好、冠军

我的客户对以下数据有疑问需要您的评论:

1. terase_bank7时序为0.2s~8s、他们想知道擦除时序为何如此不同? 这个时序是擦除整个组7、对吧?

℃,bank7、在-10℃~40 μ s 内是否有擦除1扇区、编程1扇区和读取1扇区的时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    随着时间的推移、闪存单元将会降级并降低擦除和编程所需的时间。 列出的时序在整个温度、电压和工艺的使用寿命结束时提供最差情况下的时间。 我们没有上面列出的方案之外的数据。