This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48 &放大器;RM57:使用带有外部 SDRAM 的 ETM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642818/rm48l952-rm48-rm57-using-etm-with-external-sdram

器件型号:RM48L952

通过 ETM 和 EMIF 信号的多路复用方式、是否可以在外部 SDRAM 连接到这些处理器时使用 ETM 端口进行跟踪?

从 ARM ETM-R4和 ETM-R5技术手册中可以看到 ETM 端口大小固定为32位、因此几个 EMIF 信号不再可用。

我缺少什么吗?   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    你是对的。 由于引脚功能的复用、您将无法同时使用 ETM 和 EMIF。