This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:ADC 触发源不能更改为模板触发器????

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/643009/tms570ls0714-adc-trigger-source-cannot-change-to-altemate-trigger

器件型号:TMS570LS0714

尊敬的所有人:

     我使用 etpw (1 5 7) 乘积 PWM 来控制电机。  ADC 组采样 UVW 电流。

但 ADC 触发源 不能更改为模板触发器?

  外部连接 引脚(其他 etpwm) 是触发 ADC?????所必需的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 Pinmux 选项卡中启用相同功能

    "ADC"选项卡中提供了有关此问题的注释

    谢谢、此致、

    Veena