This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:通过 EMIF 总线访问 CPLD 内部 RAM 时出现时序故障

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642620/tms570ls3137-timing-fault-while-access-cpld-internal-ram-via-emif-bus

器件型号:TMS570LS3137

TMS570LS3137在通过 EMIF 总线访问 CPLD 内部 RAM 时报告一个写入时序故障。

在写入一个字节时、已成功报告多个写入。 我们的勘误表中提到了这一点。 您能否提供此问题的示例代码?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Light、

    很遗憾、我不明白您的要求。

    您会注意到、在通过 EMIF 访问 CPLD 内部 RAM 时会收到写入时序故障、但您还会指出多次写入一个字节是成功的。 您还提到过它已记录在勘误文档中、但我看不到任何与使用 EMIF 写入 CPLD 相关的勘误表。 您能否提供有关您所看到问题的更多说明以及您所提及的具体勘误建议?