This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-DK-TM4C123G:有关 ADC 外设地址的问题(使其启用)

Guru**** 2767285 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642651/sw-dk-tm4c123g-question-regarding-adc-peripheral-address-to-get-it-enabled

器件型号:SW-DK-TM4C123G
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PGE

这涉及对 ADC 进行编程。  

首先介绍基础知识:

CCS 版本: 7.3.0.00019  

PC 操作系统:Win10

TI 代码库: TivaWare_C_Series-2.1.4.178

数据表:TivaTmTM4C123GH6PGE Microcontroller-15033.2672 版权所有Copyright2007-2013 (包装盒中随附 USB 驱动器)

我正在尝试设置 ADC0以读取电压。 具体而言、这是一个简单的电路、其中电位计连接在3.3V 和接地之间、其输出为 PE6 (AIN21)的输入。     图片的文件。

参考代码基于 :C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals\adc\single_ended.c

其中包括:

如上所示的代码会显示大部分为0、而偶尔显示的是来自#268的1。