This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C129EXL:无法通过 CAN 总线与 PCAN-USB 适配器通信

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642746/ccs-ek-tm4c129exl-unable-to-communicate-with-pcan-usb-adapter-via-can-bus

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在开发一个基于 CAN 的通信系统、在此系统中、我需要将 CAN 网格传输到多个节点。 首先,我尝试使用2个节点(2个 TM4C129EXL launchpad)进行设置,虽然在过滤与此问题无关的消息 ID 时出现一些小问题,但这似乎符合预期(请参阅: e2e.ti.com/.../641798)。

但是、当我尝试与 PCAN-USB 适配器通信(从 Launchpad 发送并从 PCAN-USB 适配器接收)时、似乎会出现一些错误消息。 单次传输后、传输将停止。 我正在使用 PCAN-View 来跟踪收到的消息。

我仍在尝试找出导致此错误的原因。 已附加原理图、终端输出和错误消息。

简单原理图:

硬件设置:

PCAN-USB 设置:

错误消息:

发送侧的端子输出:

e2e.ti.com/.../multi_5F00_tx_5F00_4_5F00_obj.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先要检查的两件事
    您的 USB/CAN 适配器是否具有任何内置终端?
    波特率设置。

    Robert

    您的原型板和接线设置也不会为您提供任何帮助