This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:用于 AHRS 的 Tiva AIRMOUSE GUI

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642551/ek-tm4c123gxl-tiva-airmouse-gui-for-ahrs

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我开始设计 AHRS 系统、因此作为本主题的初学者、我从 TIVAWARE 库中定义的 AIRMOUSE 应用程序开始。

我能够为无线鼠标演示对板进行编程,它运行良好,没有错误,TI 专家做得很好。

我只想问一下,是否还有一个用于 Tiva 的 GUI,它的设计类似于 MSP430 AHRS GUI,以便我可以在 GUI 上获得所有角度值(偏航、俯仰和滚动)。

或者,我是否可以将同一 MSP430 GUI 用于 Airmouse 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、

    我们没有用于 TivaWare Airmouse 示例的 TI 制造 GUI、我认为 MSP430 GUI 不会毫无问题地工作。

    我不确定 MSP430 GUI 是什么样子、但如果他们提供了源代码、那么您可以尝试修改它以供您使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我也没有看到 MSP430 GUI、但他们在编写的文档之一中提到了它、该文档是"使用 MSP430Fxxx 的九轴 AHRS 系统"。

    总之、感谢您提供宝贵的信息。