This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接矩阵显示屏的最佳微控制器是什么

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642612/what-is-the-best-microcontroller-for-interfacing-the-matrix-display

主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

大家好、

我当前的项目是将显示屏连接到通过以太网端口获取数据的控制器、并将其显示在 P10 LED 显示屏上。

我有一个16X32 P10 LED 显示屏。 我必须制作一个具有四个此类显示屏的32X64显示屏。
控制器从 Zigbee 或以太网(使用 HTTP 或 TCP/IP 协议)获取数据、从接收到的数据包中提取信息、最后将其显示在矩阵显示屏上。

有人能不能建议我什么是同时具有用于连接矩阵显示屏的 Zigbee 和以太网的最佳控制器(首选是以太网、因为有兴趣从以太网获取数据)?

软件是最重要的方面、因为我在哪里可以获得有关 P10显示的显示代码以及通过以太网进行获取或通信的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obulesu、

    如果 P10 LED 显示屏上的每个显示屏都有一个内置控制器、则 TM4C 应该可以通过以太网接收数据并控制每个面板。 我不知道面板的详细信息、因此无法肯定... 如果您提供此类详细信息、我可能会提供进一步的反馈。

    您需要查看我们的 TM4C1294NCPDT 等工具、它具有一个出色的 LaunchPad、其中已经包含以太网插孔: http://www.ti.com/tool/EK-TM4C1294XL

    您还将需要 TivaWare 来开始使用以太网示例 :http://www.ti.com/tool/sw-tm4c